This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:充电终止

Guru**** 2551360 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778455/bq27542-g1-charge-termination

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRB

您好!

  我们已使用 BQ27542 -G1 FUELGUAGE EVMKIT 完成测试。我们的精度低于3%。 但我们要解决的问题是

CHG 位始终为高电平并继续显示充电。当我们对电池进行放电时、DSG 位和 CHG 位也都为高电平。在 Android 设备中、我们测试了 CHG 位的充电和放电始终为高电平、并且它始终显示充电指示。还有一件事是

当电量监测计充电时、当电量终止意味着电池电量少于10%时、电量监测计的电量会下降至2%。 请提出建议。

如果我们在温度室或正常室温下创建 GGfile 以用于生产目的、或者我们可以在正常室温下创建 GGfile 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramnagesh

    您能否共享您的 gg 文件以供审核?

    您需要确保正确设置 CHG 电流阈值和放电电流阈值。

    应正确设置锥形电流、以确保正确的充电终止。 锥形电流应大于充电电流阈值、该阈值应设置为大于停止电流。

    学习成功后、应在室温下提取黄金 srec 或闪存文件(bqfs 或 dffs)。 您还可以按照我们在线工具 gpcRb 的说明优化监测计以获得低温性能。

    对于充电终止、我建议使用锥形电流条件而不是 FCset。 锥形电流可确保电池充满电并正确充电

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq-files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经向您发送了 zip 文件、请检查。主要问题是 CHG 位。bqfs 格式在此不接受。因此我将以 zip 格式发送

    谢谢 onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    附件中没有 gg 文件。
    谢谢
    Onyx