This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO2H823V25:我们是否有类似的器件?

Guru**** 1858710 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, UCC21732-Q1, DRV8343-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855882/iso2h823v25-do-we-have-a-similar-device

主题中讨论的其他器件:ISO5852SUCC21732-Q1DRV8343-Q1

您好!

我们是否有与 ISO2H823V25相似的器件或解决方案? 谢谢。  

https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/750462/INFINEON/ISO2H823V25.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    感谢您发帖到 E2E! 请给我们一些时间来确定 TI 是否有类似的器件或解决方案。 我们客户的最终应用是什么?


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 客户关注 运动控制卡和伺服驱动器。  到目前为止、只需知道这是针对他们的 IO 模块项目。 此 Infineon 器件可支持 断线检测、OVP、短路检测等。  这也是我第一次听到"断线检测"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    我是 Audrey、隔离式栅极驱动器组的一名应用工程师。  

    目前、我们提供两个具有相似功能的主要栅极驱动器系列:UCC217xx 和 ISO5x5x。 这些驱动器具有增强型或基本型隔离级别、针对电源开关的短路保护以及2.5A 至10A (拉电流和灌电流)的高驱动电流能力。 这些器件还集成了用于初级侧和次级侧电压电源的 UVLO (欠压锁定)。 这些驱动器是 IGBT 和 SiC MOSFET 等高功率器件的理想选择、这些器件必须在 kHz 频率下切换高电压和高电流。

    我们经常在伺服驱动应用中推荐这些驱动器、因为它们具有高电流驱动强度、可用于高功率驱动、集成短路保护以及高隔离和 CMTI 额定值。 有关更详细的规格、请查看 UCC21732-Q1和 ISO5852S 的数据表。  

    如果您想了解有关隔离式驱动器的更多信息、请访问我们的隔离式驱动器页面、并随时发布更多问题。

    此致、

    Audrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  但我正在寻找高度集成的解决方案。 似乎我们没有这种产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    这适用于哪种类型的应用? 如果不需要隔离、您可以查看 DRV8343-Q1或 DRV3245-Q1。

    此致、

    Michael W.