This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915EVM-014:确认电池平衡电路的 Cin 和 Rin 参数

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856343/bq77915evm-014-cin-and-rin-parameters-of-cell-balancing-circuit-confirm

器件型号:BQ77915EVM-014
主题中讨论的其他器件:BQ77915

尊敬的 TI 工程师:

我对 BQ77915电池平衡电路的 Cin 和 Rin 参数感到困惑、在数据表中、它们应该是1KR 和0.1uF、但是在 EVM 原理图中、它们应该是43R 和1uF、

您能不能帮助您推荐哪一个正确的选项? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白这会令人困惑! 这些值取决于您是使用芯片的内部电池平衡功能、还是使用具有额外 MOSFET 的外部电池平衡。 我们建议使用内部功能来实现低于50mA 的电池平衡电流。 数据表中的电气特性表描述了正确的值。