This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问复位 IC 建议

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3831, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779157/asking-for-the-reset-ic-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS3831TPS3890

大家好、

客户希望按以下要求使用复位 IC。 您能否为我提供具有最小封装尺寸的数据表和建议器件?

以下是我们的应用:
输入电压绝对值 最小6V 和输入电压 小于2.4V
2.输出电压电流至少为10mA
3.当输入电压从低电平变为高电平时,需要延时,特定周期的输出电压延迟,然后输出电压。
4、最短延迟时间至少为60ms (固定或可通过外部电容编程)

 TPS3831 是否适合此应用?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    是 TPS3831符合要求、是我们拥有的最小器件、符合要求。 您还可以使用 TPS3890 (可编程延迟和感应引脚)、尽管其封装尺寸不是很小、但建议最高输入电压为5.5V、但绝对最大输入电压为7V。

    这些是我推荐的器件。

    如果您需要任何其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael