请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 大家好、
让我向您提出基本问题。
您能否 详细解释该器件的每个静态电流、待机电流和泄漏电流的定义?
我的客户特别想知道该器件的泄漏电流是什么意思。
此致、
Shota Mago
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
让我向您提出基本问题。
您能否 详细解释该器件的每个静态电流、待机电流和泄漏电流的定义?
我的客户特别想知道该器件的泄漏电流是什么意思。
此致、
Shota Mago
您好、MGo-San、
让我们假设 IN1 = 5V 和 IN2 = 5V 有两个源。 该器件设置为 IN1优先级。 以下是相关说明:
静态电流- IN1为输出供电(此处输出为开路负载)。 静态电流是从器件的 IN1流向 GND 的电流。
待机电流- IN2不为输出供电、但 VOUT 电压和 IN2电压相同。 待机电流是从器件的 IN2到 GND 的电流
现在、让我们假设 IN2被移除、因此 IN2 = 0V。 器件仍在将 IN1传递到输出。
泄漏电流- IN1和 VOUT 的电压相同、但 IN2和 VOUT 之间存在电压差。 泄漏电流是从 VOUT 流向 IN2的电流。
泄漏电流本质上是双向的、位于输入通道和输出之间。 静态电流和待机电流位于输入通道和 GND 之间。