This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410-Q1:汽车输入电压范围(高达18Vdc)

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778672/lm3410-q1-automotive-input-voltage-range-up-to-18vdc

器件型号:LM3410-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3410


在数据表中、有一个有关使用高于 Vin 的电压的应用手册。 我只看到9-14V 的注释、但不清楚其限制是什么、如果持续电压高达18V 会导致问题。 我喜欢这款 LED 驱动器的简单性、但需要从12V 电池电源取电、以避免不必要的电源转换。 其他器件比我需要的器件更复杂、因此我喜欢将简单的 LM3410用作显示背光驱动器的想法。 下面不是的应用也接近我的应用需求、仅需6个 LED、并运行大约16V 的正向电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Travis、

    这是一个设计示例。 如果您正在设计升压、则可以达到器件的额定值。 只要 Vin 稳压低于5.5V、您就可以为功率级设置18V 输入。 此外、使用升压转换器时、如果您将输出设置为接近18V (例如20V)、您将无法将电流调暗至零、因为升压转换器将通过升压二极管将输入馈送到输出端。 LED 的 Vf 随电流下降、因此 LED 在18V - Vboost 二极管时将保持一定程度的点亮。 这可以从 LED 数据表/测试中解决。 在所有工作条件下、您的设计都需要保持低于绝对最大值、以防止损坏。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、非常有帮助。

    我认为升压电压最高可达24V 是安全的、但您确实指出了另一个有关确保输出可为 PWM'编辑的问题 我还应该更清楚地看到、IC 将获得3.3V 的稳压电压。

    我的一个特定用例是6 LED 系列、正向电压约为18.6V、需要60mA 才能实现全亮度。 典型的电池电压应为12-14V、但对于汽车、12v 电池上可能会出现瞬态低电平和高电平、其电压范围可能为8-18Vdc。 我所使用的系统非常稳定、但我仍想规划此类瞬变。 我计划在输出端放置一个20-21V 的齐纳二极管/tvs、以实现过压/瞬态保护。

    如果你看到我遗漏的东西,我想作答复。 否则、听起来就符合我的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Travis、

    在20-21伏的电压下使用齐纳/TVS 钳位并不容易。 查看 TVS 二极管的规格以及它们开始传导到钳位方式(拐点)和容差的位置。 我想您只需尝试一下它的工作原理。

    此致、