This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电池的充电状态和剩余电量始终作为&quot 返回;2"

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ25505, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779098/bq27426-state-of-charge-and-remaining-capacity-of-battery-always-returning-as-2

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ25505GPCCHEM

您好!

我们目前正在尝试对 BQ27426进行编程、以返回110mAh、4.2V 锂离子电池(RJD2430C1)的充电状态。 我们正在对以下内容进行编程:

电池化学成分:Chem B 曲线

容量:110

能源:407

低电压:3000

锥率:220

我们计划使用 BQ25505为电池充电。 使用 BQ27426时、我们读取电池上的正确电压。 但是、荷电状态(从0x1C 读取)和剩余电量(从0x0C 读取)都返回2、我们认为这是错误的、因为电池在读取此值时电压为3.47V。

您是否知道导致这种情况的原因?

谢谢!

布拉迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Brady

    在使用此监测计之前、您需要按照我们在线工具 gpcchem 中的说明运行测试、以确定此监测计是否适用于您的电池。 工具将返回的结果将指示与默认化学 ID 匹配的单元格距离有多近。

    我怀疑您的单元格不是近似匹配、因此您会看到错误。

    谢谢
    Onyx