This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:可从输出中汲取功率的电路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940, TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855213/tps25940-circuits-that-can-draw-power-from-the-output

器件型号:TPS25940
主题中讨论的其他器件: TPS25942A

我正在考虑将 TPS25940设计到电池供电型应用中、以防止外部电源连接出现错误。 因此、在我的许多操作过程中、器件上的"in"端口将悬空。 器件中是否有任何电路将在此状态下保持通电状态?

具体而言、我正在查看电源正常状态监视器、想知道我是否可以将其用作系统运行低电平时的低电池电量监测器、或者是否有助于进行输入检测。 在其他情况下、似乎没有一种明确的方法来指示"in"端口上是否存在电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 我们将于周一返回

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件需要输入端的电源才能启用其内部电路。 PGTH 引脚可用于监控输入源是否存在或电平、如下所示。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、如果输入端需要电源、则 PGTH 引脚不能 用于存在检测。 如果存在电源、则电压高于阈值、PGOOD 引脚为高电平。 如果没有电源、则电路未通电、PGOOD 引脚处 仍然为高电平。 除非出于某种原因、PGOOD 引脚在未通电时默认为开漏。 PGOOD 引脚肯定适用于电平检测、但不适用于确定输入是否存在。

    我现在看到的 是将 PGOOD 引脚变为一个无电引脚。 如果我将 PGTH 引脚连接到 GND、则在未供电时、该电路处于高阻抗状态、因此被拉至高电平。 通电时、它保证低于阈值、因此输出将拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享您的系统方框图?

    是否用于电源多路复用应用? TPS2594x 在电源多路复用配置中提供输入电源检测。 请参阅 TPS25942A 数据表中的图79。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我要提出的基本想法。 我需要防止电池电源反馈到我的充电端口、并执行充电器检测。 但是、TI 的理想二极管产品很差、因此该解决方案的尺寸大致相同、同时还提供电流限制、电压限制、电流监控以及可能的输入检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25940的 PGOOD 电路从输入电压和输出电压消耗功率。 因此、如果移除输入侧充电器且 Vout 大于1V (我假设电池电压大于1V)、 TPS25940器件会产生 PGOOD 的正确状态、即 PGOOD =低电平  

    您可以使用随附的仿真文件 e2e.ti.com/.../slvmb42b.tsc 来验证相同情况

    额定电池和充电器电压是多少?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是我最初提出的问题的目的。 我假设仿真文件中的 TPS25942的功能与 TPS25940基本相同。

    尽管我尚未指定特定电池、但我预计最大电压为8.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25940在 DEVSLP 引脚上具有低功耗模式、预计 TPS25942和 TPS25940在功能上是相同的。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    BR、Rakesh