This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:缓慢斜升使能

Guru**** 2390935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779163/tps82150-slow-ramping-enable

器件型号:TPS82150

您好!

该器件的使能信号将以大约5V/us 的速度上升。 (400nS 为3.3V 信号的20%至80%)。

我知道、有时使能引脚上的缓慢转换会导致振荡/其他启动问题。 该转换是否足够快?

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    5V/usec 快。 您可以看到我讨论此主题的论文、其中的一个示例是缓坡: www.ti.com/.../slyt730.pdf

    正如应用手册还解释的那样、D/S 中的典型 EN 阈值显示 EN 引脚上存在迟滞。 因此、不会出现任何振荡。