This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10503:精确的工作输入电压范围、可获得3.3伏的输出电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778990/lmz10503-exact-working-input-voltage-range-to-get-output-voltage-of-3-3volt

器件型号:LMZ10503

大家好、 在项目中、我使用的是 LMZ10503、其中我们需要的输出电压为3.3伏。 但我想知道输入电压范围、以获得 3.3伏的输出电压。 请尽快回复。 情况紧急。 另请说明获取3.3伏输出电压所需的最大和最小电压。在数据表中、输入电压的一般范围为2.95至5.5伏、但我希望获得3.3伏输出电压的确切数据。

谢谢、

Kirti Azad

班加罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirti、

    我采用了 LMZ1050X 评估板、将其配置为3.3VOUT、并针对不同的负载设置在3V 至4V 之间进行了输入压降扫描。 随附了压降结果图。 您的负载要求越高、在您降低 VIN 时、压降开始的时间就越早。

    结果表明、对于1A 负载、压降发生在大约3.4V、2A 压降发生在3.5V、3A 压降发生在3.6V。 希望这能解答您的问题  

    此致、

    Jimmy