This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7705M:关于 TLC7705M 的工作条件

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC7705M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855896/tlc7705m-about-the-operating-conditions-of-tlc7705m

器件型号:TLC7705M

你好

我的客户希望在以下条件下使用 TLC7705M。

VDD = 3.3V
SENSE 输入= 5V (监控另一个电源轨电压)

是否可以根据客户要求使用它?

但是、数据表(第5页)中的建议运行条件如下。

Vi (输入电压):0V (最小值)、VDD (最大值)

这与客户要求不一致。
但是、从内部方框图中可以看到它。
因此、请告诉我是否可以在不遵循建议的工作条件(VI:输入电压)的情况下使用 SENSE 输入。

此致、
Hashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hashi、

    TI 仅保证符合建议的运行条件。

    超出这些条件的任何操作都违反了部件的保修。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel
    感谢你的答复。
    你是对的。

    这是否表明、如果感测输入超过 VDD、电流可能会通过 ESD 保护二极管流向 VDD?

    此致、
    Hashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hashi、

    虽然我无法评论超出规格的器件的运行情况、但这是这种类型的额定值常见的故障。

    谢谢、

    Daniel