This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:运行不稳定

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854924/tlv61048-unstable-operation

器件型号:TLV61048
主题中讨论的其他器件: TPS61023

现在、我们测试了 tlv61048、并遇到了一些问题。

测试条件:使用锂离子电池(3.7~4.2V)、输出=5.2V、600mA

 1.输出使能:即使使能标志设置为低电平,输出也在5.2V 至3.2V 之间保持恒定。

                            I wnat 至零伏(功耗 为零)

2.输出电流:工作电压为5.2V/100mA,工作电流为600mA,电压降至3.2V。

3.输出电压:当电源开关打开时,输出为3.2V。  当外设电路工作时、

                            它高达5.2V。 (操作不稳定)

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从问题1开始、您需要一个具有接地断开功能的升压转换器、例如 TPS61023。

    TLV61048是一款传统升压器件、不具有真正的断开功能。 因此、即使 EN 为低电平、输出中的电压也接近 VIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果您的应用可以确定第一种行为、请帮助分享 VIN、SW 和 VOUT 的原理图、布局和波形。 我们对这些信息进行了正常答复、以分析项目2和3的根本原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我关闭了这个帖子、因为我认为您已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可