请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25145 尊敬的先生。
我的客户正在考虑在 混合频率下使用 LM25145、比自由运行的 SYNCIN 信号低20%
比自由运行的 SYNCIN 信号高+50%。
我想确认 LM25145能够跟踪较低和较高的 SYNCIN 信号、或跟踪较高的 SYNCIN 和自由运行。
很抱歉问这个问题。 请提供您的建议。
此致、
H. Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.