This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40140:TPS40140

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40140, TPS53667, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779015/tps40140-tps40140

器件型号:TPS40140
主题中讨论的其他器件: TPS53667TPS53647

我们需要您在下面提供紧急帮助

1)今天、我们使用脉冲和 COILMASTER 扼流圈-120A、用于6相位-20A 至1相位。

我们想使用具有更好分辨率的新扼流圈。 和电流。

高度大约9.4毫米的绿色标记

您能否通过使用新扼流圈检查我们是否可以将每相电流增加到30A

 2)

如果我们使用相同的设计、使用3 X TPS40140

并且只想使用5相

例如、6相的一个阶段将不使用。

您是否看到它有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、  

    不 建议在新设计中采用 TPS40140。  

    我建议使用 TPS53647或 TPS53667等其他器件。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,钱
    是的、我们知道它的 NRND、但我们的客户仍在对许多项目使用它。
    请提供建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    我发送了一封包含我的电子邮件地址的私人邮件。
    您可以通过电子邮件继续讨论吗?

    谢谢