This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:使用铁氧体磁珠时的输入纹波。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853112/tps63070-ripples-in-input-with-ferrite-bead

器件型号:TPS63070

大家好、

我在 TINA TI 中使用 TPS63070RNMR 仿真了降压/升压转换器电路。 当我在输入中使用铁氧体磁珠时、我会在铁氧体磁珠之后观察输入波形(在原理图中、VIN:5节点)中的纹波、以进行瞬态和稳态分析。

我的问题是:

1.建议在输入中使用铁氧体磁珠。  因为在没有铁氧体磁珠的情况下、我在输入电源上看不到任何纹波。

2.如果是、请建议我采用一种最佳方法来减少 IC 输入中铁氧体磁珠后的纹波。

如果没有、请告诉我不使用的缺点。

我已附上仿真结果和原理图以供参考。

提前感谢。

此致、

RAM SAI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    今天是公共假期。 我将在星期一查看您的电路、然后返回给您。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    很抱歉耽误你的时间。

    输入端无需使用铁氧体磁珠、除非您对设计有特定的 EMI 要求。 但是、即使这样、为了抑制噪声、您应该首先:

    • 请遵循 TPS63070数据表中的 PCB 布局指南、以最大程度地降低 PCB 寄生效应。  
    • 将一个小型高频陶瓷电容器(0402、100nF)尽可能 靠近 VIN 引脚放置、以便滤除高频噪声。

    我们没有使用输入滤波器对器件进行测试、因为这取决于具体要求、并且滤波器也会干扰转换器的运行。 我建议您首先坚持上述建议、以便最大限度地减少噪声发射、如果在测试后还不够、请继续添加输入滤波或 EMI 屏蔽。

    此致、
    密耳   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    我们尚未听到、因此我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳