This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:电流能力高得多的二极管

Guru**** 2526310 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855086/lmr64010-much-higher-current-capability-diode

器件型号:LMR64010

大家好、

我的客户正在考虑  在 LMR64010电路中使用 RB058LAM-40来降低 BOM。  

使用此类二极管是否存在任何问题、因为该二极管的电流能力比 TI 推荐的二极管高得多且 Vf 更大?  

这是电路配置。

输入电压:12V
输出电压:28V
Rfbt:330k
Rfbb:15k
CF:100pF

请告诉我配置中是否有任何其他问题。  

此致、

Takashi ONawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    在 LMR64010电路中使用该二极管没有问题。

    客户需要的最大负载电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zack-San、

    感谢您对此做出及时响应。

    好的、我明白了。

    很抱歉、我忘了列入列表。 估计最大负载为100mA。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    对于 LMR64010、100mA 负载电流正常。 感谢您推广此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zack-San、

    感谢您的评论!

    此致、

    Takashi Onawa