This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:UVLO 阈值变化取决于输入电压

Guru**** 2522790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856336/tps56637-uvlo-threshold-variation-depending-on-vin

器件型号:TPS56637

大家好、

我的客户对 UVLO 规格有一个快速问题。

不过、数据表中提供了12V 输入电压下的 UVLO 规格说明、  
  Vin = 24V 和18V 时(唤醒、关断、迟滞)规格是否相同? 或者、这些值是否​​会随 Vin 电压而变化?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onawa、 24V/18V 也是如此。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang - San、

    感谢您对此做出及时响应。

    好的、我明白了。

    此致、

    Takashi Onawa