This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有单输入和多输出的反激式转换器设计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61252, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853553/flyback-converter-design-with-single-input-and-multiple-output

主题中讨论的其他器件:TPS61252SN6505B

大家好、

我打算开发一个具有单输入和两输出的反激式转换器。 产出必须相互独立工作。 输入电压应在3...5V 范围内,输出应在6...7V 范围内,每个输出的电流均为100mA。

是否有人知道可以使用哪个控制器来实现此目的?

提前感谢。

Alexandru Mixich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandru、

    感谢您的参与。  让我与我们的转换器专家保持一致。 我们明天将为您提供一些建议。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德鲁

    当您说两个输出是独立的时、您是说我们不能在同一个变压器中使用两个绕组来生成输出、还是有其他要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我的项目要求是将输入电压轨(在3...5V 范围内)转换为2个输出电压轨。 输出应相互隔离(1.5kV)、并与初级侧同步隔离(4kV)。 输出轨应在5...6V 的范围内、最大值为 电流为100mA。 我不确定反激式拓扑是否是解决方案。 推/拉可能会更好地满足要求。 我希望你们能帮助我洗个合适的澡。

    此致

    Mixich Alexandru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 亚历山德鲁

    如果使用推挽式、我们可能需要升压来首先获得稳定的电压5.5V、然后使用变压器将电压从5.5V 推挽至5.5V。

    例如、TPS61252可获得5.5V 电压、 SN6505B 可用于隔离式输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的建议。 我认为现在的工作主要是设计一个足够的变压器。 但是、在 SN6505B 的数据表中、没有提到使用缓冲电路来抑制现有漏电感产生的能量。 是否应考虑这一点?

    此致、

    Alexandru Mixich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexandru、

    我不确定、因为我通常不支持挽推。 请参阅 EVM 设计。  

    我会将帖子重新分配给响应工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandru、

    SN6505B 无需缓冲器电路即可运行。 这里绝对可以使用双输出隔离变压器、许多变压器供应商都愿意设计定制器件。 3V 至7V 系统(最大预期范围)需要大于2.34的匝数比和大于7.6V-t 积的匝数比。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您提供信息。

    我将遵循您的建议。

    此致、

    亚历山德鲁