This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:DQN 封装的发布日期

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778918/lp5907-q1-release-date-of-dqn-package

器件型号:LP5907-Q1

大家好、团队成员。

请告诉我 LP5907-Q1的 DQN 封装产品的发布日期。
需要一个具有1.8V 固定输出的紧凑型 LDO。
由于它用于大规模生产、因此它是原型中的 NG。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、您好!

    如您所述、我们目前正在对 LP5907-Q1的 DQN 封装的预量产器件进行采样。 我们计划今年发布 DQN 封装;但是、我们不会在论坛上提供详细的日程安排信息。 由于您的应用已准备好进行大规模生产、我们建议为此应用使用 LP5907-Q1的 DBV (SOT-23)封装。

    非常尊重、
    Ryan