This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:测量波形和 FET 器件型号

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855824/lm5060-q1-measurement-waveform-and-fet-part-number

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

大家好、

我们的客户已开始调查 LM5060。

它们关心 LM5060的驱动能力、尤其是拉电流。

他们想知道当时的实际驱动波形和 FET 以供参考。

图中有一个启动波形。 和规格34。 这是测量数据吗?

如果是、您能告诉我实际的电压条件和 FET 器件型号吗?

如果有另一个具有 已知电路常数和 FET 器件型号的参考波形、请告诉我。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki 您好、

    感谢您的支持! 这些是从 EVM http://www.ti.com/lit/ug/snva413c/snva413c.pdf 捕获的实际测试波形 。 MOSFET 器件型号为 SUM40N10-30-E3

    您能否分享您的应用用例和系统详细信息?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

    感谢你的答复。

    我将向您介绍详细信息。

    我可以直接向您发送电子邮件吗?

    如果是、我将向您申请友谊。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki 您好、

    我已向您发送了我的电子邮件地址。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki 您好、

    我将在这里关闭主题、因为我们将通过电子邮件跟踪您的方框图。

    此致、Rakesh