This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:从芯片读取电池电压值

Guru**** 2584675 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779061/bq76940-reading-battery-voltage-value-from-chip

器件型号:BQ76940

尊敬的 TI 团队和论坛成员:

如何根据 bq769x0芯片的"电池电压"ADC 原始值计算电压值。 我成功计算了电池电压、但无法再进一步计算电池电压。 我知道传递的值是电池电压的总和、但如果我能够正确地解释该值、我将不得不传输更少的字节、这样可以节省总线上的时间和流量。

遗憾的是,有关这一主题的文件中唯一一节是不完整的。 请参阅随附的屏幕截图。

 十进制的 RAW 0x8F50 -> 36688、那么未知因素是什么? 此外、ADC 增益和 ADC 偏移似乎不是答案。

提前感谢您!

Mabo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mabo、
    对该值施加的系数为4、因为在高电压下、它可能会超过16位。 请参阅 bq76940数据表第7.3.1.1.6节该器件将在其计算中包括未使用电池的任何剩余计数、如果它们足够大、足以通过4分频得到该值、则这些剩余计数可能会增加一些小误差。
    当计算电压值乘以4和增益时、添加偏移时不会对未使用的电池应用偏移。