This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:TI 直流/直流稳压器的 Sch、布局和布局回顾

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS561201, TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778982/tps561201-sch-placement-and-layout-review-of-ti-dc-to-dc-regulator

器件型号:TPS561201
主题中讨论的其他器件: TPS54340

您好、TI 支持

我们使用了两个 TI 直流/直流稳压器,请提供有关 SCH、布局和布局部分的反馈。  

文件已附加。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上述帖子中附加的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kunal、

    找不到附加的文件。 您能否为我分享一下 SCH 和布局的屏幕截图? 我可以更轻松地进行审核。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在附上了、如果您找到它、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    有关 TPS561201布局、请参阅 TPS565201EVM。 关键是将输入电容器和电感器靠近器件。 请尝试缩短 C92/C10至 Vin 和 GND 引脚之间的布线。 电感器焊盘到 SW 的时间也应缩短。 最好将 R89和 C86放置在远离器件的位置、并使用0603 R89。

    对于 TPS54340、同样的规则也适用。 我的问题是、您为什么为 15V 输入电压选择42V 输出电压? 我们拥有1A 至5A 的 TPS56x201系列。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS54340、同样的规则也适用。 我的问题是、您为什么为15V 输入电压选择42V 输出电压? 我们拥有1A 至5A 的 TPS56x201系列。
    为了保持通用库存,在其他产品上,我们有24V 输入电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、明白了。 只想提一下、我们有17V TPS56x201和28V TPS54x02系列引脚对引脚封装。 它更适合您的输入电压。