This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700:TL7700应用

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700, TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778549/tl7700-tl7700-application

器件型号:TL7700
主题中讨论的其他器件: TPS3710

尊敬的支持:

我想使用 TL7700来监控12V 电压轨。  如果输入电压降至9V 以下、则应触发复位。  我很难确定设置触发器和迟滞所需的电阻器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Modinder、

    对于您的应用、除非您需要>18V 的瞬态电压、否则我将使用 TPS3710。
    www.ti.com/.../tps3710.pdf
    TPS3710有一个应用部分8.2、其中介绍了设计细节。
    与 TL7700相比、TPS3710是一款 IQ 更低且性能更高的器件。 该器件的封装也更小。
    TPS3710具有内置迟滞、因此无需计算。

    您可以将第8.2节用于 TL7700的相同设计过程、但我强烈建议使用 TPS3710。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,非常好的推荐