This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:Ucc28180

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855832/ucc28180-ucc28180

器件型号:UCC28180

谢谢您的回复、 但我有点困惑。 请向我说明以下内容:-

1) 1) 该控制器实际是如何完成功率因数校正(输入电流波形整形)的?

2)您获取的信号是什么,以及 您用于执行功率因数校正的参考信号是什么。 如果可能、 请向我提供简单的方框图?

3) I COMP 和 V COMP 引脚的功能和意义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusufkhan:

    感谢您对 UCC28180的关注。我将于明天答复您。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusufkhan:

    1)如果设计遵循 UCC28180数据集、则在满载条件下、PF 应能达到0.98、ithd 应能低于10%。

    2) UCC28180是一个 CCM 控制器的输出倍频器。 您可以 从以下链接中找到更多信息:

    e2e.ti.com/.../is-pfc-possible-without-input-voltage-sensing

    3) I COMP 和 V COMP 引脚的功能和意义是什么?

    ICOMP 用于内部电流环路、Vcomp 用于输出电压环路。