请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 谢谢您的回复、 但我有点困惑。 请向我说明以下内容:-
1) 1) 该控制器实际是如何完成功率因数校正(输入电流波形整形)的?
2)您获取的信号是什么,以及 您用于执行功率因数校正的参考信号是什么。 如果可能、 请向我提供简单的方框图?
3) I COMP 和 V COMP 引脚的功能和意义是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yusufkhan:
1)如果设计遵循 UCC28180数据集、则在满载条件下、PF 应能达到0.98、ithd 应能低于10%。
2) UCC28180是一个 CCM 控制器的输出倍频器。 您可以 从以下链接中找到更多信息:
e2e.ti.com/.../is-pfc-possible-without-input-voltage-sensing
3) I COMP 和 V COMP 引脚的功能和意义是什么?
ICOMP 用于内部电流环路、Vcomp 用于输出电压环路。