This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:过热和输出电压过低问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855354/tps61032-problem-with-overheat-and-low-output-voltage

器件型号:TPS61032

您好!

您好!
我的电源有问题、对于来自电池的1.8V 至2.8V 输入、该电源应生成5V 的输出。
目前、我没有输出负载、我只是在那里测量了电压、大约为1.5V、电路 TPS61032RSAR 开始过热、输入电流为440mA。 我对所有16个引脚进行了全面测试、没有问题。 有些人能不能肯定地看看我所犯的错误。 我随附了有关 L1的原理图、DCR 为17m Ω、12A (我对其进行过冲、因为我预计最大电流为1.5A、只是为了节省成本)。 C23为钽电阻、6.3V、电阻为35m Ω。 Thxe2e.ti.com/.../4113.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jozef、

    我已查看您的原理图。 它看起来很好。 您还可以共享布局吗?

    当您发现输出电压为1.5V 且 IC 开始过热时、您是否使用电池作为电源? 现在电池电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我使用来自电源的2.8V 电压进行测试。 这里是我的布局、这不是我推荐的设计、我觉得它不会成为影响功能的因素。 由于这是最后一个想法、您认为这是否会导致所有此问题? 我只是不确定、它不是原理图。

    谢谢你

    器件的标记稍有不同、此处是 PCB 封装(C2=C32、R3=R22、R7=R25、C9=C5、C23=C3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jozef、

    布局中的所有布线都太薄、无法通过高电流。  

    对于直流/直流主电流路径、我们建议使用宽迹线和短迹线。 输入电容器、输出电容器、电感器应尽可能靠近 IC 放置。 请参阅数据表第18页的布局注意事项部分。

    建议采用以下布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回答。 我知道、需要解决什么问题。 不过、有一个问题是、在 PCB 设计中、我标记了"到 VBAT 平面的过孔"之一。 不确定它的功能是什么、因为它不在库珀平面上。 它是拼写错误(可能必须位于其他地方) 、还是有某种含义? 请详述一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jozef、

    这是引脚1的标记。

    您是对的、您不必在这里放置一个到 VBAT 平面的过孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的解释。 我认为这个问题已经解决。

    约泽夫