请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951-Q1 你好
IAM 使用 UCC28951-Q1开发适用于12V 电池充电器的直流/直流转换器。
当我单独测试 IC 时,我会看到所有栅极脉冲,每个栅极脉冲都有50%的占空比,并有一些设定的死区时间。
我不明白600W 12V 直流/直流转换器的设计数据表中提到的最大占空比(70%)一词是什么?
这个占空比是两个对角开关的重叠时间除以总开关频率设置的??
或两个对角开关的两个重叠时间之和除以总时间周期、即开关频率??
您是否会详细说明相移拓扑中的占空比?
谢谢你