This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:占空比变化

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778633/ucc28951-q1-varying-of-duty-cycle

器件型号:UCC28951-Q1

你好

IAM 使用 UCC28951-Q1开发适用于12V 电池充电器的直流/直流转换器。

当我单独测试 IC 时,我会看到所有栅极脉冲,每个栅极脉冲都有50%的占空比,并有一些设定的死区时间。

我不明白600W 12V 直流/直流转换器的设计数据表中提到的最大占空比(70%)一词是什么?

这个占空比是两个对角开关的重叠时间除以总开关频率设置的??

或两个对角开关的两个重叠时间之和除以总时间周期、即开关频率??

您是否会详细说明相移拓扑中的占空比?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koutla:

    我想您想知道如何理解占空比。 我建议您测量变压器的电压波形以了解它。  您可以将占空比定义为 TON/(0.5 *TS),  如下波形所示。

    谢谢