This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2812:请参阅 ESD HBM 规格

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856261/tps2812-esd-hbm-spec-consult

器件型号:TPS2812

大家好、

在这里了解您很高兴。 我的客户需要此器件的 ESD HBM 规格来设置其数据库。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您帮助推广我们的驱动器。

    请参阅下面我能够挖掘的数据。

    ESD:

    100pF、1500 Ω 2000V
    200pF、0欧姆200V
    CDM 1500V

    如果您有其他问题或按下绿色按钮、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou