This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:高温行为

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855789/ucc28051-high-temperature-behavior

器件型号:UCC28051

您好!

我的℃使用的是 UCC28051、一些采样在高温(40℃~50 μ s)下停止开关。

尽管该器件没有热关断功能、但我们可以将什么因素视为此行为的原因?

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果某些样片在40°C 至50°C 的温度下关闭、请联系您的 TI 当地销售人员并要求进行故障分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hon-San、

    感谢你的答复。

    您是否听说过此器件的类似情况?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我没有。