This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:TPS22990负载开关软启动时序

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990, TPS22990EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778591/tps22990-tps22990-load-switch-soft-start-timing

器件型号:TPS22990

您好!

关于 TPS22990负载开关的上升时间/软启动、是否有可使用的最大 CT 电容器?  我注意到、数据表的表1列出了在3.3V 输入下上升时间为404uS 时的最大值10000pF。  我想将上升时间延长至2ms 和10ms 之间的值。  这是可行的吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leoj、

    感谢您与 E2E 联系!

    TPS22990上没有可使用的最大 CT 电容器。 可以使用大的 CT 电容器来延长上升时间。 我尝试查看我们的特性数据以找到2ms-10ms 的配置、但无法找到。 我建议在我们的 TPS22990EVM 上测试类似的配置、以最终确定结果。

    谢谢、
    黄亚瑟