This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:LM5119的最大输出电流

Guru**** 2502355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778637/lm5119-maximum-output-current-of-lm5119

器件型号:LM5119

您好!

请注意、在 TI.com 中 、Iout (max)为15A、哪个 LM5119规格限制了该输出电流能力?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵好、

    额定电流主要由 MOSFET 决定、而不是由控制器决定。
    在控制器侧、当它驱动具有较高额定电流的 MOSFET 时、通常栅极驱动损耗更大。
    如果您希望对高于15A 的电流使用 LM5119、则应该可以执行此操作。

    谢谢