This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:EN1/SS1引脚由 CPLD 下拉、然后再次上拉、在采用两相设计的单输出中没有输出

Guru**** 2555630 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EN1/SS1引脚应由外部 FET 或开漏引脚控制。 它不能被外部电压上拉以开始启动。
    请参阅数据表第19页第7.3.7.1节中的详细信息。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我的问题已根据您的建议得到解决。

    谢谢