This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:TPS63802 TEC 应用 PWM 频率

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853347/tps63802-tps63802-tec-application-pwm-frequency

器件型号:TPS63802

尊敬的 TI:

自定义使用 tps63802作为 TEC 应用程序、但我有点困惑、您能不能提出建议、谢谢吗?

1、  Vctrl 必须是 PWM 输出、还是 DAC 正常?  如果必须是 PWM、要求是什么? 频率或其他东西。。。

2.自定义使用 PWM (频率=2MHz,占空比=15-20%),但无输出电压变化,
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 它不必是 PWM 信号、也可以使用 DAC。 请参阅此应用报告、详细介绍了不同的方法:
      http://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf
    2. 请参阅上述应用报告、需要在较大范围内(取决于信号电压)更改占空比以更改输出电压。 如果占空比从0%更改为100%、您是否会看到差异?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4370495:

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题 已经结束,非常感谢。