This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:关于输入负电压。

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778361/tps2121-about-input-negative-voltage

器件型号:TPS2121

您好、Arthur。

我还有一个关于其他情况的问题。

如果 Supply1为正电压,而其它电源为负电压,设备是否会中断?

在我们的情况 下、它将连接电池、而另一侧有时可能连接反向连接的电源。

我的理解是、施加负电压时、电流将流经内部二极管。

因此, 负电压引起的电流不会在器件内部流动。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    这是一个好问题。 内部车身 FET 的绝对最大值为24V。 因此、如果12V 在第一电源(IN1)上、而-12V 施加到 IN2、则内部 FET 和 ESD 结构将承受24V 的压力。 可能会发生两种情况:

    1. 如果在正电压之前施加反向电压、器件将保持关断状态
    2.  如果在正电压之后施加反向电压、器件将关闭

    只要器件保持在绝对最大电压范围内、此应用就可以正常工作。

    谢谢、

    黄亚瑟