This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754的辅助绕组规格

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778393/tps23754-auxiliary-winding-spec-for-tps23754

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: PMP6672

我在反激式拓扑中使用 TPS23754。

输入电压可以是24V (通过中跨或48V PoE)。

 输出电压为5.5V 2.1A。

我从10V 辅助绕组开始、该绕组在24V 输入和低负载时看起来太低。

现在、我想将辅助绕组增加到11V。

建议的辅助绕组电压是多少?

此致、

Harold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harold、

    VC 的绝对最大电压和建议电压分别可在 TPS23754数据表的第6.1和6.3节中找到。

    查看 PMP6672、了解具有5V 输出和24V 输入电压运行的示例参考设计(可随意复制)。

    确保您的变压器专为宽输入电压而设计。 我们在 slva305c 的第2.5和2.6节中介绍了选择变压器所需的计算。