This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:铅酸电池

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ24650, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778283/bq24133-lead-acid-battery

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件: BQ24650BQ24172

大家好、

如果我们使用 BQ24133为12V 铅酸电池充电、是否存在任何问题?

谢谢、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    BQ24133设计用于以恒定电流(CC)和恒定电压(CV)充电曲线为锂离子电池充电。 使用 CELL 引脚的12.6V 稳压点是最接近12V 的稳压点。  为了延长使用寿命、通常建议使用 CC 为铅酸电池充电、使其达到更高的电压、然后允许其自放电至更低的充电点、从而有效地运行电池、如下所示。

     BQ24133不能在外部进行修改以实现上述配置、只能充电至12.6V。  由于 BQ24172或 BQ24650具有用于设置稳压电压  的外部反馈电阻器、因此可对其进行修改、以实现上述配置文件。  实际上、我与一个应用手册共同编写了一个应用手册、以修改 BQ24650、从而为锂离子电池充电。  

    此致、

    Jeff