This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18535KCS:TO-220封装限流澄清

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778506/csd18535kcs-to-220-package-limited-current-clarification

器件型号:CSD18535KCS

此器件的数据表中规定的封装限制绝对最大 ID 电流为200A。 考虑到 TO-220封装引线的尺寸、这看起来很大。 200A 的额定值是否仅适合一小部分时间? 如果是、假设散热效果非常好、是否有一种方法可以近似计算最大连续 ID?

尊敬的、

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、
    感谢您提出问题。 请参阅此博客 :e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-3。 我们不建议在200A 持续漏极电流(>=100ms)下运行 FET。 在业界、FET 数据表已长时间包含这些额定值、但它们并不实用。 应用中的最大持续电流在很大程度上取决于功率耗散、环境环境和热阻抗(即从封装中去除热量的能力)。 查看同一博客系列的第4部分和第6部分: e2e.ti.com/.../MOSFET+Blog+Series。 其中包括热阻抗和脉冲电流额定值。