This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:内部(外部) OCP/OVP 保护

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853781/ucc28064a-ocp-ovp-protection-internal-external

器件型号:UCC28064A

大家好、

我的客户将 UCC28064A 用于他们的应用。

此器件是否具有内部 OVP/OCP 功能? 如果没有, 是否有保护建议? 电子保险丝/负载开关/简单电路?

OVP:42V

OCP:10A

感谢您的支持。

罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使其更准确:您希望 OVP 和 OCP 有什么或在哪里? 是 VCC 上的 OVP 吗?

    您能否提供原理图或电路并指明您想在电路中实现 OVP 和 OCP 的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于无需进一步通信、此线程需要关闭。 如果需要、您可以打开一个新的线程。