This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25702:VFF 电压设置和占空比与 FB 特性

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778282/ucc25702-vff-voltage-setting-and-duty-vs-fb-characteristics

器件型号:UCC25702

大家好、

您能否支持以下有关 UCC25702的查询?   

关于 VFF 端子上的电阻分压器。

 VFF 端子上的建议电压范围为0.8V 至3.2V。   设置电阻分压器的两个电阻值的方法和程序是什么?

-建议用于 VFF 电阻分压器的电阻范围是多少?

-是否有数据或特征图解释 了"VFB (FB 电压)与占空比"之间的关系?

此致、

H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 H.Someno、
    UCC25702是一款较旧的器件、除了在数据表中表征和打印的信息外、其设计信息非常少。
    您请求的信息不是直接提供的、但我已经阅读了数据表、可能会为您提供一些帮助。
    VFF 上的电压似乎设置了 PWM 斜坡的峰值电压。
    在最小输入时、该电压为0.8V、在最大输入时为3.2V、因此它具有1:4的输入范围。
    这意味着高压线路上的最大 PWM 是低压线路上最大 PWM 的25%。
    VFF 和 FB 共同设置占空比。
    FB 的调制范围为1.6V 至3.6V、在数据表中指定
    如果 FB 在低压线路上为3.6V、您可以预期占空比为100%(或44%、VFF=1.6V)
    如果高压线路上的 FB 为3.6V、则可预期占空比为25%(或11%、此时 VFF=1.6V)

    数据表中未指定 VFF 分压器的电阻值、但很显然、您不希望使用如此高的值、以至于 VFF 引脚的输入偏置电流会影响 VFF 上设置的电压。

    希望这些信息符合您的要求。 在设计、构建和测试电源后、可以更好地描述这些数据的特征。
    此致
    John