This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:CNTL 引脚上的启用/禁用阈值和 CSxN 引脚上的旁路电容

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778319/tps40428-the-enable-disable-threshold-on-cntl-pin-and-bypass-cap-on-csxn-pin

器件型号:TPS40428

您好、TI、

我们使用 TPS40428作为我们的两相降压解决方案、在快速导通/关断期间会出现使能序列问题。

那么、我们想知道 CNTL 引脚上的启用/禁用阈值是多少?

我们知道 TPS40428需要在 CSxN 引脚上使用旁路电容器来避免智能功率级的噪声、该电容器是否会在快速瞬态负载或 OCP 响应期间影响电流共享?

BR。

标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    CNTL 引脚使能阈值为2.1V、禁用阈值为0.8V。 它们位于数据表第8页的规格表、PMBus 接口部分。

    2.内部电流感应放大器需要在 CSxN 引脚上提供稳定的电压。 这就是在 CSxN 引脚和接地之间需要旁路电容器的原因。 如果 CSxN 引脚和接地之间没有旁路电容、则电流感应放大器可能无法正常工作、因此电流读数或 OC 可能不正确。

    谢谢