This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:在较高输入电压下 REGN LDO 电压预期为多少

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856184/bq24193-what-regn-ldo-voltage-to-expect-for-higher-input-voltages

器件型号:BQ24193

您好!

默认情况下、BQ24193支持使用2.048A 进行充电、这对于我的电池来说太大了。 我假设我的解决方法是在它有时间开始提供该电流之前禁用充电。 一个想法是将 CE 引脚上拉至 REGN。 不过、我读出 CE 的绝对最大值为7V、而 REGN 的输入电压(VBUS)不会因速率而变化。  

将 CE 拉至 REGN (10k 或类似)是否安全、因为 REGN 也是表第7.1节中相同的绝对最大7V 列表行的一部分? 或者是否有其他建议来解决根本问题?

由于接地泄漏、我想避免使用连接到 VBUS 的分压器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REGN 为线性稳压器的输出。  即使仅根据以下规格在 VBUS=10V 时进行测试、同一规格也适用于高达20V 的电压。

    我不建议将/CE 直接连接到 REGN、因为要开始充电、/CE=0V 和 CE 位=1必须为真。  您将如何返回/CE=0V 以开始充电? 要限制启动时的充电电流、您可以使用 ILIM 引脚限制降压转换器输入电流。  请记住、使用 ILIM 引脚还会限制降压转换器的总输出电流= ISYS +IBAT。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速反馈。  

    我们的想法是为 REGN 提供10k 或100k 上拉电阻、并将其连接到我的 MCU、以便稍后的 MCU 可以决定在通过 I2C 将寄存器设置为较低的充电电流后启用充电。  

    遗憾的是、对于某些系统负载用例、我需要保持 ILIM >300mA、这仍然意味着充电电流相当高。 也许我应该重新考虑以1MOhm 左右的电阻拉至 VBUS (也连接到 MCU 以便稍后能够主动拉低)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...或者、如果您的答案是我可以信赖 REGN 始终<6.5V、那么 REGN 听起来像是一个良好的上拉电源。 在充电开始前、它似乎一直处于大约40ms 的开启状态、然后应该具有/CE 引脚能够处理的电压电平。  

    如前所述、我正在考虑使用 VBUS 的分压器、但请记住、一些用户可能希望提供稍低的电压、我可能面临的风险是无法将/CE 引脚拉至足够高的电平。  

    谢谢!