This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:征求有关 LM73606设计的建议

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863184/lm73606-asking-for-the-recommendation-on-lm73606-design

器件型号:LM73606

大家好、

客户正在设计 LM73606,如果设计要保持相同的扼流圈(4.7uH),并且频率对于 9~20V (60W)的输出电压也强制为2.0MHz  ,您是否有任何疑问 ?

该设计不关心效率、要求纹波需要低于100mV。

 

请您对此设计发表评论

 

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用4.7uH。

    您必须使用 Webench 或数据表中的建议来帮助设计您的应用。

    或者、您可以为此器件使用 SPICE 模型。