请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 您好、支持团队
LM5122数据表将死区时间控制模式描述为自适应模式(控制器命令)
自适应死区时间是否有更详细的说明?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、红色、
自适应意味着 IC 同时监控 HO 和 LO、并做出适合实时操作的决策。 在 HO 脉冲开始之前、必须检测到 LO 引脚电压低于~1V。 在 LO 脉冲开始之前、必须检测到 HO 到 SW 引脚电压低于~ 1V。 这实现了自适应死区时间控制。
您可以看到、如果您放置一个大型栅极电阻器、这可能会缩短自适应死区时间、因为 HO 或 LO 引脚电压不再与 MOSFET 栅极电压相同。 因此、添加栅极电阻器时、必须通过实验确保电路仍然具有足够的死区时间。
谢谢、
应用工程学 Yohao Xi