This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:EN 引脚切断电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62160, TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863295/tps62160-en-pin-cut-off-voltage

器件型号:TPS62160
主题中讨论的其他器件: TPS54160

尊敬的先生

请帮助计算 TPS62160 EN 引脚截止电压。

POC 截止电压介于5V 和6V 之间。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ、

    "POC"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ、

    如果 EN 低于0.3V、TPS54160可保证禁用。 如果 EN 高于0.9V、则保证启用。 当 VIN = 5V 时、您的电阻分压器在 EN 上将具有0.295V 的电压。它将保持关闭状态。  TPS62160没有可针对 VIN 进行编程的精密使能电路。