您好!
我正在尝试测试 INT 引脚的中断功能。 我看到的最简单的方法是将值0x0C 和0x04写入 IO 配置地址、如下所示:
ADDR[0x4484]= 0x04 //在 INT 上启用中断功能并将中断极性设置为低电平有效
ADDR[0x4484]= 0x0C //在 INT 上启用中断功能并将中断极性设置为高电平有效
ADDR[0x4484]= 0x04 //在 INT 上启用中断功能并将中断极性设置为低电平有效
这里的想法是、改变极性应该模拟一个中断、但是这似乎不起作用、因为 INT 引脚不会切换。
我缺少什么?
谢谢!