This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713仅降压模式

Guru**** 2385400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ24765
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863477/bq25713-bq25713-buck-only-mode

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ24765BQ24780S

所有、


客户在仅降压模式下使用 BQ25713,因此不需要升压 FET。 我能否使升压 FET (SW2、HIDRV2、LODRV2)的驱动器引脚保持悬空状态;?  由于没有升压 FET 而导致电源路径出现任何问题。

谢谢、

此致、

Joe

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

      BQ25713定义为降压/升压运行、运行状态在降压/降压/升压之间无缝切换。 充电器将自动确定哪个状态。 当 VIN 接近 VBAT 时、即使仍 略高于 VBAT、充电器也会进入降压/升压模式。

       另一方面 、升压高侧 FET 也用于阻止从电池到 VBUS 的功率流动。 如果我们移除升压 FET、电池将通过降压高侧 FET 体二极管上拉 VBUS。

       由于上述原因、我们不建议将 BQ25713用于仅降压转换器。  如需了解相关信息、我们提供了 BQ2478080 (控制器)和 BQ24765 (集成 FET)等仅降压型充电器、可更好地满足您的应用需求。  

    此致