This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200POLEVM-10:通过 I2C 对 TPS53632G 进行编程

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200POLEVM-10, TPS53632G
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863476/lmg5200polevm-10-programming-tps53632g-over-i2c

器件型号:LMG5200POLEVM-10
主题中讨论的其他器件: TPS53632GUSB-TO-GPIO

您好!

我正在寻找从 计算机对 LMG5200POLEVM-10进行编程的最佳方法。 您建议使用什么 USB 适配器和 GUI? 与 TPS53632G 进行通信是否需要任何其他软件?  我收到 USB 接口适配器 EVM 和默认软件的错误。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我将让 BMC 团队中的某个人对此进行评论,因为控制器来自他们的团队。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I2C 编程:LMG5200POLEVN-10是否具有 I2C 端口? 您将需要使用此功能来连接 TI USB-I2C 接口盒(USB-TO-GPIO EVM)、以便用户能够测试 TPS53632G 控制器器件的 I2C 功能。 此接口盒不随 EVM 提供。 可从 www.ti.com/.../usb-to-gpio 订购。
    用户可以使用德州仪器 Fusion Digital Power Designer GUI 通过此 USB 接口适配器与 TPS53632G 进行通信。

    可通过键入"Fusion Digital Power Designer "下载最新版本的 Fusion Digital Power Design 软件

    http://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER


    下载 Fusion GUI 并运行下载的安装应用程序。 按照安装说明进行操作。 这将安装驱动程序和德州仪器 Fusion Digital Power 设计工具。

    与 EVM 通信所需的 I2C GUI 可从德州仪器下的 Windows 程序菜单中访问。

    选择 SMBus、I2C 和 SAA 调试工具。 该工具可以直接从此处启动,也可以在以后更方便地访问,建议用户右键单击 SMBus & I2C & SAA 调试工具,然后选择“Pin to Taskbar”(固定到任务栏)或“Pin to Start Menu”(固定到开始菜单)。
    当向 IC 提供5V 偏置电源时、I2C 通信处于活动状态。

    有关 I2C 地址和寄存器的详细信息、请参阅 TPS53632G 数据表。  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps53632g.pdf TPS53632G 的默认 I2C 地址为40h。
    按照以下步骤从主机与 TPS53632G 进行通信:
    •使用随附的 USB 转 Mini-USB 电缆将主机连接到 USB-TO-GPIO 适配器。
    •如"I2C 接口"端口所示  、使用随附的带状电缆将 USB-TO-GPIO 适配器连接到 EVM 的 I/O 端口。
    •为 EVM 提供5V 偏置电源(电源#2)。
    •EVM 上的 TPS53632G 现已准备好进行 I2C 通信。
    使用 I2C 通过融合 GUI 进行通信的读取和写入过程如下所示。

    图17显示了 GUI 的快照。
    •步骤(1):在任意一个框(十进制或十六进制)中输入设备的正确地址(默认 I2C 设备地址)。
    •步骤(2):要从特定寄存器地址读取数据、请在 Cmd 框中输入要读取的寄存器地址。
    •步骤(3):单击“发送”
    •步骤(4):确保看到 ACK (NACK 将指示不正确的 I2C 通信)。
    •步骤(5):数据将以2位十六进制显示。
    •步骤(6):要将数据写入特定寄存器地址、请在框中输入地址。
    •步骤(7):输入要以十六进制格式写入的数据。
    •步骤(8):单击同一面板中的“发送”。
    •步骤(9):确保看到 ACK (NACK 将指示不正确的 I2C 通信)。
    GUI 的快照如下所示。 此快照中的器件和寄存器地址仅用于说明。

    有关 I2C 地址和寄存器的详细信息、请参阅 数据表
    当为电路板提供5V 偏置电源时、I2C 通信处于活动状态。
    根据测试结果、可以打开电源和负载、
    I2C 通信可用于以下用途:
    •更改启动电压(启动前)。 写入/读取寄存器00h
    •更改输出电压(启动后)。 写入/读取寄存器00h
    •监控负载电流输出。 读取寄存器03h
    •更改最大可编程输出电压。 写入/读取寄存器04h
    •更改电源状态(PS)设置。 写入/读取寄存器06h
    •改变电压变化压摆率。 写入/读取寄存器07h
    •阅读器件 TPS53632G 批次代码。 读取寄存器10-13h
    •读取器件 TPS53632G 故障寄存器。 读取寄存器14h
    注意:可以使用 I2C 编程来更改空载输出电压。  

    TPS53632G 数据表中提供的 VID 电压设置内部 DAC 电压。

    输出电压由 DAC 电压、外部反馈电阻器、压降设置和负载电流设置。 有关完整信息、请参阅 TPS53632G 数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    EVM 具有用于 SDA、SCL 和 GND 的跳线引脚。 我将这些连接到 USB 接口适配器、按照上述步骤操作、并能够读取和写入 TPS53623G。

    感谢您的帮助、