This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:客户要求使用不同的充电器来实现其系统

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863316/bq25703a-customer-ask-different-charger-to-implement-their-system

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ24780SBQ25713

大家好、

客户要求提供充电器解决方案、但他们不喜欢"降压/升压"架构。

因此、根据客户的系统、由于电源和电池电压均为12V、因此他们可能需要100%占空比降压充电器解决方案、我们有没有?

或者、您是否有可与客户分享的替代充电器解决方案或任何合适的参考架构?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、

    您是否考虑过 BQ24780S?

    此器件具有从适配器到电池的直接电源路径。 但是、如果电池过高/过于接近输入电压、则降压充电级将被禁用。 此外、如果移除适配器、您的系统将看到电池电压。  

    除此之外、我们没有任何100%占空比充电器。 最佳解决方案是 BQ25713等降压/升压充电器或分立式线性充电解决方案。

    请记住、很难找到既能调节充电电流又能保持100%占空比运行的任何解决方案。

    此致、

    Joel H