This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:UCC21222QDQ1的 FIT 值

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862935/ucc21222-fit-value-for-ucc21222qdq1

器件型号:UCC21222

您好!

请提供器件型号 UCC21222QDQ1的 FIT 值

谢谢、

Suresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    感谢您的提问。 我实际上在一个常见问题解答中发布了这个问题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/847993

    如果您有其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don 先生、您好!

    感谢您的反馈。

    在您共享的常见问题解答中,它提到,给定的故障率可能为否 器件的数量。 然后、您能否建议、在计算产品可靠性时应采用哪种 FIT 值。

    例如:在我的项目中、我仅使用4号 UCC21222QDQ1。 那么、计算得出的"N"无器件时基故障值(0.6)是否是要考虑的正确值??

    谢谢、

    Suresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    很抱歉、这不清楚... FIT 率取决于我们测试了多少个单位来生成数据、这就是该语句所指的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    您能告诉我们如何定义样本大小。 随着样本大小的增加、FIT 率会降低。 该样本大小有多重要? 它是否与该特定组件的定义时间有任何关系?

    此致、

    Suresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    本应用手册介绍了我们遵循的 JEDEC 标准: http://www.ti.com/lit/an/spraby3/spraby3.pdf

    请参阅第5节,“TI 的 FIT 数字是如何推导出来的?”

    如果您有其他问题、请告知我们。